This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:复位器件

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1335443/lmk03328-reset-the-device

器件型号:LMK03328

我有一个关于 I2C 访问故障的问题。 在另一个线程中、我们发现了一个频率为1/1000的 I2C 访问故障事件。

LMK03328:POR 规范-时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛

我们也确认了同样的事件。
因此、我们尝试通过关闭/打开器件电源来避免这种情况。 在这种情况下、是否可以仅关闭/打开以下4个输入电源?
(输入电源:VDD_IN、VDD_PLL1、VDD_PLL2、VDD_DIG)


由于只有一个输出电源系统(具体来说、VDDO-7=1.8V、其余为3.3V)由另一个电源供电、因此我们无法关闭该电源。 其余为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安川山市

    确保在断开此处的电源之前将 PDN 拉至低电平。 我认为、在本例中、唯一需要关注的 VDDO 是 VDDO_01 (因为它会影响上电复位电路)。

    VDDO_01是否连接到与 VDD_IN/VDD_PLL1/VDD_PLL2/VDD_DIG 相同的3.3V? 如果是、那么这应该不是问题。 如果使用 GPIO 控制 PDN 引脚、请将 PDN 拉至低电平、对3.3V 电源进行循环、然后将 PDN 拉至高电平。 否则、对3.3V 电源进行循环供电。 可以使用外部电容器来延迟 PDN = 1.2V、直到  VDD_IN/VDD_PLL1/VDD_PLL2/VDD_DIG 达到2.72V。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kadeem。

    感谢您的即时回复。

    VDDO_01连接到与 VDD_IN/VDD_PLL1/VDD_PLL2/VDD_DIG 相同的3.3V 电压、因此我放心、这似乎没有问题。
    由于我们有一个外部电容器连接到 PDN、因此在按照建议关闭电源之前、我们将确保将 PDN 拉低。

    非常感谢!