This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:锁定100MHz 外部 VCO

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1336690/lmx2820-locking-an-100mhz-external-vco

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件: LMX2485E

你好

此查询是关于如何使用 LMX2820锁定100MHz

由于 RFIN (引脚28)频率低、我无法将其用于典型 VCO。

或者、将 VCO 的输出施加到 PFDIN (引脚20)。

您是否发现与此相关的潜在问题?

非常感谢!!!

奥雷利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否会考虑使用 LMX2485E 锁定100MHz VCO?