This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:LP-MSPM0G3507

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1336951/lp-mspm0g3507-lp-mspm0g3507

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

您好!

我正在使用 Keil uVersion、并自行进行时钟配置和 GPIO 配置。我将遵循 code composer 如何像在 SYSCTL_MCLK_syspll 文件中那样执行配置、但我面临着路线问题。

我创建了 一个名为 system_mspm0g3507.c 的文件、其中配置了系统初始化、从而使 PLL 和其他东西、从而使 MCLK 在80 MHz 下运行;当我构建代码时、该文件不会显示错误或警告。不过、当我加载

项目添加到微控制器、似乎是因为它将其置于低功耗模式或深度转换模式、并且我无法再次加载任何内容。 它显示一个窗口、显示无法访问存储器。 因此、我使用 Code Composer Studio 强制生成一个 r、

现在需要大约20分钟。 您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您到底看到了什么错误消息?

    若要尝试恢复 LaunchPad、请尝试调用 BSL 模式(使用 LaunchPad 上的 S3/NRST 开关发出复位命令时、按住 S1/PA18)。 然后再次尝试连接。

    在您的应用代码内部、您是否正在处理勘误表中的 CPU_ERR_01?

    dl_SYSCTL_mspm0g1x0x_g3x0x.c 文件中的 DL_SYSCTL_configSYSPLL 显示了在设置 PLL 时执行此操作的时间:

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的完成方式与 DL_SYSCTL_configSYSPLL 中的方法相同

    这是错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了 dl_interrupt.c 和 dl_interrupt.h 文件、它似乎可以正常工作