This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:带频率限制的免校准自动斜坡发生器

Guru**** 2927870 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1321122/lmx2595evm-calibration-free-automatic-ramp-generator-with-frequency-limits

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595LMX2594

尊敬的所有人

我们需要实现从8750 MHz 到8770 MHz 的频率上升、以及从8770到8750 MHz 的第二个下降。 上升斜坡应由 RampPinCLK 上的上升边沿触发、而下降斜坡应由 RampPinCLK 的下降边沿触发。 但是、LMX2595无法达到我们的预期。

附加我分享 TICS-Pro 配置和一些测量结果。

这里的问题在哪里?

e2e.ti.com/.../new_5F00_conf_5F00_sup01.tcse2e.ti.com/.../report.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    让我在下周看看这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noel、您可以看看我的问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    看起来我在使用外部触发信号启动斜坡时有相同的问题、我需要一些时间来调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    发现问题、是 GUI 问题。

    要修复此错误、请转到

    C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\PLL + VCO\LMX2594

    使用编辑器打开 LMX2594_RAMP.py

    Ctrl+F 查找 main.ivalue

    将 main.iVALUE 中的常数更改为8589934591

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel

    感谢您的回答! 由于我使用的是 LMX2595、而不是 LMX2595、因此我在 LMX2595_RAMP.py 中进行了更改。

    这可解决一个问题。 坡道现在看起来非常漂亮。 但它仍是带外。  PLL 从8.7GHz 扫描到8.72GHz、但我想将其从8.75扫描到8.77。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您能使50MHz 吗? 这将起作用。

    我需要一些时间来调试为什么100MHz FPD 不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel

    是的、使用50MHz FPD 时、它可以正常工作。 然而、我们希望具有100M FPD、在我的观点下、它现在只能工作、因为我们以分子1开始斜坡。  

    当我更改配置以使斜坡从8770到8790、FPD 为50m 时、测得的斜坡仍然是8750到8770、这也太低了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    明白了、我在研究这个。 我将在下周为您提供另一个更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    很抱歉迟到了。 下面是诀窍。

    无论 Fpd 是50MHz 还是100MHz 都是如此。 假设您的所有斜坡频率都介于8700MHz 和8800MHz 之间。

    首先、在 PLL 页面中、将器件配置为锁定至8700MHz。 这里的关键点是该频率必须是整数通道。 即 NUM = 0。

    在斜坡页面中、

    -将斜坡极限值设置为所需的启动/停止斜坡频率。

    -在自动斜坡模式部分中,将所需的结束频率设置为频率斜坡量。 在本例中、您需要20MHz。 该部分的主要目的是计算 RAMPx_LEN 和 RAMPx_Inc.  

    现在、您可以使用 RampClk 引脚在8770M 和8790MHz 之间切换输出频率。

    同样的方法也适用于其他斜坡频率、例如8750M 至8770M 或8700M 至8720MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel

    感谢您的帮助!