This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:无法写入程序。

Guru**** 2693385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1332902/cdce913-the-program-cannot-be-written

器件型号:CDCE913

大家好、

首次启动时无法写入。
如果我确认写入没有完成、然后再次尝试写入、则写入完成。
在打开电源并且等待稳定性之后写入第一次写入。
我认为寄存器的初始化可能不起作用、可能的原因是什么?
此外、我认为有种方法可以通过强制将 POR 和 VDDOUT 连接到 GND 来初始化寄存器、是这样吗?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamashita-San、

    您是在启动时将 S1和 S2作为串行通信引脚还是作为控制引脚操作器件? 如果需要使用控制引脚、则需要强制 VDDOUT 接地以进行串行通信访问。

    您的 I2C 总线是否满足这些通信标准?

    是只是第一次写入失败、还是必须发送两次所有写入? 失败的第一个写入事务是什么?
    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    他们只是在开始时才失败。
    如果我在不掉电的情况下继续写入第二次、就会成功。
    我想 POR 可以初始化寄存器、但我错了吗?
    我认为、在寄存器由 POR 初始化后、VDD 可以在没有 GND 的情况下进行写入。
    在 POR 之后、是否需要在写入之前强制 VDD 到 GND?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamashita-San、

    在串行接口模式中、不需要强制 VDDO 接地。

    您是否有可以提供的 POR (VDD 和 VDDO 斜坡时序)屏幕截图?
    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    我以为是写不了,但它似乎读得太快了。
    此事已得到解决。
    非常感谢。

    此致、
    柳。