This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:关于与 LMK04828B 异步的外部 SYNC 信号的问题

Guru**** 2986320 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1331585/lmk04828-a-question-about-external-sync-signal-asynchronous-to-lmk04828b

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04832

您好!  

 我查看 LMK04828B 的数据表、发现 VCO 将对外部 SYNC 信号进行一次采样、如下图所示。 当我要同步 不同电路板上两个 LMK04828B 的输出时、如果  SYNC 信号与 LMK04828B 异步但具有对齐边沿、 非确定性采样(潜在的首次采样不满足设置和保持时间要求)是否会向内部分压器提供不同的 SYNC 信号到达时间、 对吧?  它有时会导致  不同电路板上两个 LMK04828B 的输出时钟相位不对齐(一个 VCO 周期偏移)、还是在某些时候会导致完全对齐?

提前感谢!

此致!

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    完全正确。 由于 SYNC 信号是异步的、因此第一个采样将不满足设置和保持时间要求。  这将导致输出时钟未完全对齐、因为它取决于同步信号传输时的 VCO 相位。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、William

    很高兴在这个主题上见到你!

    与 LMK04828相比、LMK04832没有用于采样输入 异步同步信号的 D 触发器。 这是否意味着对齐同步信号将   同时到达不同电路板上相应 LMK04832的内部分频器、并 导致输出时钟完全对齐?

    提前感谢!

    此致!

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    不、该触发器仅在重新计时时使用。  Re 时钟将使 SYNC 脉冲与 VCO 生成的 SYSREF 信号的相位对齐。  如果 两个器件生成的 SYSREF 相位都彼此同相(在0延迟模式下可能是这种情况)、则重新计时将导致输出时钟同步进行。  您可以看到、LMK04828上也存在该功能。  

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 William:

    两个问题:

    1.根据您在上面的帖子中说过的、我很好奇为什么 数据表中很少提到重新计时功能? 在数据表中、 在许多示例中 SYSREF_MUX 几乎被选为正常同步、而不是 Re 时钟。 这种重新计时是否 仅用于下图所示的特殊应用。2?

    图1

    图2

    2.另一个问题:也许你 在我上面的帖子中不明白我的意思。  LMK04832中没有这个 D 触发器、如果选择 SYSREF_MUX 作为正常 SYNC、则与 LMK04828相比、这意味着 输入 异步 SYNC 信号将直接到达内部分压器并将其复位。 如果只有不同 LMK04832的 SYNC 信号对齐、  两个 LMK04832的输出时钟将完全相互对齐?

    提前感谢!

    此致!

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我会在一周结束时回到你身边。  

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    很抱歉耽误你的时间。

    1. Re 时钟很少使用,因为它只需要在特定的多设备同步场景中使用。  时钟可 用于对多个器件上的同步进行重新计时、或在零延迟模式下使用 SYREF 时。  这是因为在零延迟模式下根据 SYSREF 重新计时、SYSREF 和输入之间将建立相位关系、并且将分频器与此信号同步将比使用 GHz 级 VCO 更容易、这可能会违反设置和保持时间要求。   

    LMK04832数据表不正确、实际上存在另一个用于重新计时的触发器、就像 LMK04828中一样。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William:

    如下图所示、根据我需要同步不同电路板上两个 LMK04828的应用、我是否应该 选择  Re 时钟来代替  SYSREF_MUX 的正常同步?

    提前感谢!

    此致!

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    当您需要 将输出与 SYSREF 脉冲同步时、SYSREF 时钟特别有用、SYSREF 脉冲与 ZDM 中的输入信号相关 Re。  因此、您不仅仅有从 LMK04828板生成的 SYSREF 信号、而且是的、您应该使用重新计时、否则就没有必要了。   

    此致、

    将会