This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:只能有1组 SPI 总线控制2个 LMX2820?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1337557/lmx2820-can-only-1-set-of-spi-bus-control-2-lmx2820

器件型号:LMX2820

团队成员:

  在我们的设计中、使用1组 SPI 总线来配置2个 LMX2820;

  这与 CS 引脚的区别非常相似。  但我们发现 MCU 无法读取正确的信息、因为 MUXOUT(MISO)引脚为2V;

  那么我们该怎么做 呢?上拉电阻器? 有什么价值?   

  感谢您的关注。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表电气特性、在3mA 负载或更低时、逻辑高电平时的 MUXOUT 输出电压应不小于 VCC - 0.5V。

    但是您会观察到 MUXOUT 引脚电压为2V。 如果您将两个 LMX2820的 MUXOUT 连接在一起、并且两个 LMX2820 MUXOUT 状态发生冲突、则可能会发生这种情况。 LMX2820不会在回读完成后自动对 MUXOUT 引脚进行 tri 状态、因此您必须手动执行此操作;否则 MUXOUT 引脚可能会发生冲突。 有关 tri 状态 MUXOUT 的说明、请参阅下面的。

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1007783/lmx2820-muxout-pin-tri 状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

      非常感谢、问题已经解决。