This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B-Q1:1.8V 功能+组件的菊链和奎特功能

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1333827/lmk00804b-q1-capability-of-1-8v-possible-daisy-chain-of-components

器件型号:LMK00804B-Q1
主题中讨论的其他器件:LMK00804B

您好!

1.客户请求此器件是否可以使用1.8V 时钟输入。

2.他们也想先"菊花链"   根据下图、LMK00804B 输出到第二个 LMK00804B 输入。 这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1.8V 此设备的时钟输入

    可以、同时您需要确保输入符合数据表中指定的 V_IH 和 V_OH。

    差分输入(第6页):

    单端输入(第5页):

    Unknown 说:
    2. 他们还想先"菊花链"   根据下图、LMK00804B 输出到第二个 LMK00804B 输入。 这是可行的吗? [/报价]

    我将在下周同一时间再见。 我必须详细了解这款器件。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon:

    根据您的图、是的、您可以像这样设置两个 LMK00804-Q1、以从汽车级器件获取5个 LVCMOS 输出。 但是、请注意、并非所有输出都将同步。 您想通过此设置实现什么目标? 这些时钟是什么计时?

    此致!

    安德烈亚