This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:通过 TICS Pro 进行 LMX2594 PLL 配置。 如何对这些时钟进行编程? I'm 执行所有必要的步骤,但不能注意时钟信号的任何变化。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04208, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1335325/lmx2594-lmx2594-pll-configuration-via-tics-pro-how-to-program-these-clocks-i-m-following-all-the-steps-necessary-but-cannot-notice-any-change-in-clock-signal

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMK04208LMX2595

我正在我的 Xilinx RFSoC ZCU111 FPGA 板上使用此射频 PLL。 我无法通过德州仪器(TI)软件 TICS Pro 配置 LMK04208时钟和 LMX2594 PLL。 我确实安装了 Xilinx 系统控制器 UI 2019.1并下载了通过 I2C 对射频时钟进行编程所需的驱动程序。 我可以使用示例.txt 配置文件对板进行编程、该文件中包含了对时钟进行编程所需的寄存器值、如下图所示。 这些文件对时钟进行编程122.88 MHz、使其与 PLL 一起以相同频率工作。 我尝试在 TICS Pro 上为400 MHz (PL 参考时钟)设计自己的时钟配置。 该工具确实在.txt 文件中创建了需要用于配置的寄存器值。 但是、在测试示波器上的信号之后、时钟信号的频率从未改变。 潜在故障原因?