请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2595 主题中讨论的其他器件:LMX2615-SP、
尊敬的德州仪器技术支持部门:
在 LISA 项目的框架 https://sci.esa.int/web/lisa/-/61367-mission-summary 中 ,三级飞行任务在 B1阶段在欧空局科学方案, 我在 德国汉诺威的 Albert Einstein Institute www.aei.mpg.de/interferometry-in-space 担任嵌入式硬件工程师、负责实现其有效载荷电子产品的部分频率分布链。
在 LMX2595和 LMX2615-SP 射频合成器中完成多项性能测试后、我们有两个与所生成信号的频率和锁相相关的问题:
- LMX2595和 LMX2615芯片是否能够在不同端口同时生成2.400GHz 和2.401GHz 频率? 如果需要、我们如何对合成器进行编程?
- 当使用10MHz 参考时钟(在 OSCin 端口)生成2.400GHz 信号(在 RFout 端口)时、我们期望2.400GHz 信号锁相到10MHz 时钟。 然而、我们将这两个信号连接到示波器上以便在时域中对它们进行比较、它们似乎未被锁定:其中一个信号用作示波器的触发源、另一个信号随着时间的推移而漂移。 如果这两个信号被锁相、则这两个信号都应显示为锁定在时域中且没有任何信号漂移。 RFout 端口生成的信号是否始终锁相到 OSCin 端口的输入信号? 如果有它的特定配置、您能否提供有关如何执行的更多详细信息?