This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:VCO

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1336209/lmx2820-vco

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件: LMX2594

VCO-CAPCTRL 的0-191是否与 VCO 的哪个段对应? 它的主要功能是否仅用于校准、或者是否可以将 VCO 指定到哪个小范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 建军:  
    这是 CAP 代码。  
    在每个 VCO 内核中都有一个 CAP 代码、有助于从您所在的 VCO 内核中确定 RFout。  
    LMX2820有7个 VCO 内核。  

    您是否在尝试完全辅助?  
    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在图片中圈出的控制字可以写为0-191、这表示只有7个子带用于校准 VCO。 我想知道、这0-191是否可以指定为 VCO 下的小单元、还是只是简单的校准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个 VCO 都可以访问完整范围的 VCO_CAPCTRL:

    • VCO_SEL=1和 VCO_CAPCTRL=0表示 VCO1上的最低频率。
    • VCO_SEL=1和 VCO_CAPCTRL=191表示 VCO1上的最高频率。
    • VCO_SEL=2和 VCO_CAPCTRL=0表示 VCO2上的最低频率。
    • VCO_SEL=2和 VCO_CAPCTRL=191表示 VCO2上的最高频率。
    • 等等

    下面链接中的应用手册介绍了 LMX2594中的实现、但该实现与 LMX2820非常相似(只是 VCO 频率和 VCO_CAPCTRL 的总范围不同)。 通读第1节、特别是第1.3节、了解 VCO_SEL 和 VCO_CAPCTRL 的详细说明。

    https://www.ti.com/lit/an/snaa336a/snaa336a.pdf