This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:电荷泵输出和非锁定问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1338687/lmx2820-charge-pump-output-and-non-locking-issues

器件型号:LMX2820

大家好、

下面是我们的一位客户遇到的问题、您能 提供一些故障排除建议吗?

使用 LMX2820时、电荷泵的输出如图所示、未检测到锁定、并且输出频率与我的目标略有不同。 可能是什么原因?
此外、我的环路滤波器与 EVM 板是一致的、基准时钟信号是差分信号、Vpp=400mV。 提前感谢您。

此致、

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、  

    Unknown 说:
    未检测到锁定

    您是说 LD 是低电平吗?  
    此处的参考类型和格式是什么?  

    此致、

    维森特