This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:手动斜坡问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1336814/lmx2572-manual-ramping-issues

器件型号:LMX2572

您好!

我用的是 Reference Pro 的 LMX2572EVM、  我的目标是在400微秒内在 RFoutAP 输出上以2 MHz 阶跃在2400 MHz 和2500 MHz 之间生成频率扫描。

我能够根据我的要求生成斜坡,但它需要时间毫秒,也有更低的输出功率   。 我已经通过 STM32编程了 LMX2572。 我的 SPI 时钟频率为3MHz、斜坡时钟频率为200kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    您能否提供您的斜坡配置? 我特别想知道以下寄存器的设置。

    请注意、在斜坡的中间将有多个 VCO 校准、因此总斜坡时间不等于斜坡 x 斜坡时钟周期的数量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保持 ramp0为4Mhz、以便在输出频率中提供2MHz 的步长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek:

    4MHz 是正确的、因为您的输出分频器为2。 "RAMP"页面中的所有频率均参考 VCO 频率。

    您已经设置了50MHz 的 VCO 校准阈值。 也就是说、只要累积的斜坡频率达到50MHz、该器件就会进行 VCO 校准。 校准所需的时间可能超过100µs。  

    图1:无需校准(阈值为30MHz)

    图2:发生校准(阈值为30MHz)

    每增加一次30MHz (VCO)或15MHz (RFout、div/2)就会进行校准。 您的配置具有阈值= 50MHz、您将看到在每个25MHz (RFout)中都发生校准。  

    由于您的 RampClk 为200kHz、所以您在每个5µs 斜升 VCO、这比校准时间短得多。 因此、您可能无法获得正确的斜坡频率。 实际变化时间也将比预期更长。  

    我可能有办法解决这个校准问题、我将在下周一起来看看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该使用在校准持续时间内关闭 VCO 的功能。

    我能否在 对100 MHz 斜坡进行手动斜升时使用完全辅助功能? LMX 2572将支持它。

    基本而言、我必须生成两个斜坡@100 MHz 和300 MHz。 使用 LMX2572可以实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    不幸的是、我告诉过您的权变措施是、它的剂量无效。 我们无法缩短斜升期间的校准时间。

    如果您的目标是持续更改输出频率、但不是线性频率斜坡、您可以考虑持续对器件进行编程以更改频率。 使用该器件的完全辅助功能、我们可以完全消除 VCO 校准时间。 下面是如何使用完全辅助的信息。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/snaa336

    如果您希望使用斜坡功能、则在没有 VCO 校准的情况下、斜坡范围存在限制。 对于 LMX2572、该范围约为50MHz。