This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572 VCO 输出功率

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1339598/lmx2572-lmx2572-vco-output-power

器件型号:LMX2572

您好!

我正在使用 LMX2572、想要提出一个有关 VCO 输出的澄清问题。  

在数据表的第8.1.5.3节"未使用的输出引脚"中、他们提到缓冲器可用作两个单端输出。 数据表中提到最大输出为8dBm。 这个8dBm 用于 RFoutAP (针对来自缓冲器 RFOUTA 的一个输出的单端电源)还是它是 RFoutAP 和  RFoutAM 的组合?

我想知道这是否仅从一个缓冲器输出定义(例如 RFoutAP)、那么理论上我可以添加一个电源组合器(RFoutAP + RFoutAM)并将此8dBm 最大输出功率增加到11dBm = 8dBm + 3dB。  

有人对此有任何经验吗?

提前感谢您的帮助!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  
    DS 表征数据始终为 SE。  

    因此、SE 的输出功率最大值为–正如您提到的、以差分方式将两个差分输入信号具有理论3dB 增益。  

    此致、  

    维森特