This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:编程之前在 i2c 扫描期间 PLL 器件上的 I2C 地址不正确

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1336349/lmk05318b-i2c-address-incorrect-on-pll-device-during-i2c-scan-prior-to-programming

器件型号:LMK05318B

最近、我们看到一些 LMK05318B 器件出现在编程软件中、R10中的默认 I2C 地址不正确。

这是否是这些器件的已知问题、或者在下电上电期间存在地址覆盖或损坏的风险等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    如果您要转到"Help"->"About "->"TICSPRO"的哪个版本? 最新版本是24年2月5日、请在 www.ti.com/.../TICSPRO-SW 上下载。

    之前的 LMK05318B 配置文件存在一个错误、即 I2C 地址编程不正确。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer

    感谢您的答复。 因此、我们是否还需要重新生成我们的十六进制编程文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我建议这样做、因为 PRIREF/SECREF 输入设置更正了其他错误。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer

    感谢您的回复

    使用更新 SRAM -> EEPROM 数据输入方法时、最新版本的 TICS 软件是否还需要从 i2c 寄存器地址中减去1? 直接原始寄存器更新选项现在是否可用?

    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    从2024年2月版本开始、如果使用"EEPROM"页面、则不需要寄存器地址增量/减量、因为代码是通过不同的 I2C 写入函数更新的。 如果您使用"Raw Registers"或"User Controls"页面手动运行 EEPROM 编程的 SRAM 直接写入方法、则需要减去寄存器地址、因为这两个页面需要固定 TICSPRO 内核而不是特定的 LMK05318B 配置文件。 这将需要更长的时间来校正。 目前、请仅使用"EEPROM"页面对 LMK05318B 进行 EEPROM 编程。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    感谢您的答复。

    另一个问题--我看到,以前有报告说,有时从文件导入十六进制数据会导致 GUI 上显示不正确的频率输出。

    最新版本的 TICS 软件是否解决了此问题?

    谢谢

    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    目前、不保证导入到 LMK05318B TICSPRO 中的十六进制(.txt)文件可以更新 GUI 视觉元素

    若要加载并查看适当的 GUI 视觉元素、建议导入 TICSPRO 文件(.tcs)。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer

    感谢您的答复。

    回到我的初始问题、向我们提供器件的默认 I2C 地址是否有任何可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    这种情况不太可能发生、因为我们会在将每个器件发货到 TI.com 上销售之前对其进行测试。

    此致、

    珍妮弗