This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2485:周期跳周减小和快速锁定测试数据

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2485, LMX2470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1338984/lmx2485-cycle-slip-reduction-and-fastlock-test-data

器件型号:LMX2485
主题中讨论的其他器件: LMX2470

大家好、

客户正在寻找能够实现快速频率开关的 PLL 解决方案。

我看到 lmx2485支持循环滑移减少和快速锁定功能。

我们是否有相应的 测试数据 可以显示在不同 fComp 频率下快速锁定和 CSR 的影响吗?

此外、我们是否还有 进一步说明 Fastlock 和 CSR 如何工作?

Br

艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    LMX2485数据表中有一节介绍了 CSR 和快速锁定。 LMX2470数据表中有一些更多信息。 基本上、这个概念是、在频率切换期间、我们增加环路带宽(使用额外的分流电阻器)并且同时增加电荷泵电流。 因此、环路带宽将远高于正常值、因此锁定时间将更短。 更改频率后、PLL 将恢复使用正常的环路滤波器和电荷泵电流。 例如、在正常状态下、环路带宽为2kHz。 在频率切换期间、环路带宽为20kHz、这就是环路时间更短且周期差异问题变得不那么严重的原因。

    此处提供其他培训幻灯片: https://www.ti.com/lit/pdf/snap002?keyMatch=CYCLE%20SLIPPING

    我们可以使用 PLL Sim (www.ti.com/.../PLLATINUMSIM-SW) 来模拟锁定时间。 从 菜单栏查看用户指南。