This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SEP:TICS Pro 电流计算器 Python 错误

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1340233/lmk04832-sep-tics-pro-current-calculator-python-error

器件型号:LMK04832-SEP

我使用的是 TICS Pro v1.7.6.2、如果任何时钟启用了 Clock Outputs 选项卡上的"DCC & Hs"选项、则当前计算器 Python 脚本会出错。  这是工具中的一个已知错误吗?

错误日志:
[警告]:Flex 脚本出错 DCLK12_13_Hsg_pd
Python 错误:DCLK12_13_Hsg_PD
[Python]:C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\Clock Generor-Jitter Cleaner (Dual Loop)\LMK04832-SEP\currentcalc.py:1227、System。 对象运行1[PythonFunction、Object](IronPython.Runtime.PythonFunction)
[PYTHON]:Total_Current in C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\Clock Generator-Jitter Cleaner (Dual Loop)\LMK04832-SEP\currentcalc.py:1910、System。 对象运行1[PhthonFunction、Object](IronPython.Runtime.PythonFunction)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常旧的错误。 TICS Pro 目前在版本1.7.7.2上、 该错误已修复。 如果可能、我建议下载最新版本的软件、因为其中包含 更新的 LMK04832-SEP 配置文件。

    如果由于任何原因不能选择该选项,您可以在任何文本编辑器中打开错误消息中的文件,并手动注释出1227-1231行(#在行首粘贴 A)。

    如果您遇到频率规划器问题、另请参阅此主题。 这些错误应该在 v1.7.7.3中得到解决。