This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913 :如何获得时钟输出同步(稳定相位关系)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1337861/cdce913-how-to-obtain-clock-output-syncronization-stable-phase-relationship

器件型号:CDCE913
主题中讨论的其他器件: CDCE6214

尊敬的 TI 支持团队:

我正在评估第 CDCE913以获得两个时钟、一个20MHz 和一个80MHz。 晶振为16MHz、PLL 频率为160MHz、输出频率值可以、使用 Y2和 Y3输出。

在应用中、需要知道两个时钟的相位关系、或将其设置为预定义值。

目前我无法获得这个值、相位看起来是随机的且不可控的、有时是好的、有时则不好。

我尝试做的事情:

  1. 配置所有寄存器以获得所需的频率
  2. 将 Pdiv2和 Pdiv3设置为零(RESET 和 STANDBY)
  3. 停止 PLL ( PWDN=1)
  4. 将 Pdiv2和 Pdiv3设置为2和8以获取正确的频率
  5. 启动 PLL ( PWDN = 0)

我发现、当 PLL 从随机值重新启动两个输出、并且不会像它们应该那样总是0 (此时、我假设必须从值0开始)、就像发生了某种干扰。

PLL 锁定时间过后、两个信号达到所需频率、但起始条件不可确定、因此相位也不可确定。

我有一些示波器捕获可供显示:

两个输出从0重新启动、从而进入

错误行为(不同的故障)

您能否建议如何获得稳定的启动条件?

此致、

安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CDCE913没有输出同步功能。 我建议使用 CDCE6214、因为该器件可以实现您需要的结果。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cris、您好!

    感谢您推荐的另一个器件可以处理相位要求、不幸的是、经过短暂的了解、CDCE6214似乎需要大量的电源。 在应用中、功耗受到限制、CDCE913已经处于限制状态。

    是否有任何其他选项或器件可满足更低的功耗要求?

    在 CDCE913剩余时间内、如果我在 EEPROM 中写入配置并且启动器件而从未重新配置器件、您认为它始终会以同样的条件启动吗? 在应用中、无需在运行时更改频率。

    此致、

    安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antonio,

    CDCE913中没有任何可用的相位同步。 我们无法保证输出时钟在启动时同步、只有输出到输出的延迟在50ps 以内。 要实现实际同步、将需要 CDCE6214。 对于所需的频率、可将未使用的输出和预分频器 b 断电以降低功耗。
    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    感谢您确认 CDCE913的启动行为。

    因此、如果 CDCE6214是唯一可行的解决方案、那么在此特定用例中是否可以估算器件的电流消耗? 具有 20MHz 和80 MHz 的两个 LVCMOS 输出的晶体振荡器输入。

    此致、

    安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antonio,
    我们可以在明天为您准备好。
    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antonio,

    此配置下3.3V 时的电流消耗为输出未端接的48mA (室温、1个器件)和输出端接的64mA。
    对于1.8V 输出、未端接和52mA 端接的电流消耗为29mA。
    谢谢。
    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kadeem:

    感谢您对这项措施的及时支持。

    不幸的是、电流值远远高于此函数的最大可用值、我必须重新评估设计的某些部分并检查这是否适合。

    此致、

    安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antonio,

    请随时向我通报最新情况。

    谢谢。
    卡德姆