This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3765:TRF3765和 LMX2582差异

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3765, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1339450/trf3765-trf3765-and-lmx2582-differences

器件型号:TRF3765
主题中讨论的其他器件: LMX2582

大家好、  

我们正在选择一个具有 VCO 的 PLL、该 PLL 可以生成可在900 MHz 至2.45GHz 范围内编程的输出频率、以实现低相位噪声和抖动、我们正在评估两个可能的器件:LMX2582和 TRF3765。 根据我们进行的参数搜索、这两种测量似乎都适用于我们的应用。  

1.这两种器件是否都推荐用于新设计?

2. TRF3765的评估套件对我们的设计非常有用。 它还提供了详细信息。 这使得 TRF3765成为一种极具吸引力的选择。 但是、在比较抖动规格时、LMX2582的性能优于 TRF3765。 抖动是一个关键参数、这使得 LMX2582成为我们极具吸引力的选择。 这使得我们的选择过程有点困难。 您能否详细说明 LMX2582和 TRF3765之间的差异?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TRF3765和 LMX2582均可用于新设计。 LMX2582绝对具有更好的性能。 这将取决于您的应用。 如果您可以描述您的应用、团队将更适合回答有关您的应用的差异的问题

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望制造一个可在900MHz 至2.45GHz 范围内编程的信号发生器。 极低的相位噪声/抖动、良好的相位裕度以及良好的温度变化稳定性是关键参数。 虽然 TRF3765提供有关相位噪声随温度变化的详细信息、但 LMX2582数据表提供的信息有限。 LMX2582是否适合受温度变化影响的稳定信号发生器应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Preethi、

    我会让时钟团队就您的终端设备问题与您联系。 它们更适合您正在设计的应用(即信号发生器)。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Preethi:  
    您是否能够尽可能量化您的设计要求?  
    您重视频带噪声或器件本底噪声吗? 在定义的集成频带中是否有特定的 RMS 抖动要求/  
    提到良好的相补角裕度、您的要求是什么? 相位裕度是一个很大程度上取决于您的环路滤波器的参数-请注意、您可以使用 PLLatinumSim 来仿真相位噪声/抖动、相位噪声、SNR、杂散等。  您是否需要快速开关时间或跳频等任何其他功能?  

    请注意、LMX2582 DS 的特征是 PVT 以上、因此、如果您实现了锁定、那么您将在高达125°C 的温度下保持锁定状态。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preethi:

    您可能希望 LMX2582上的相位噪声随温度变化类似。