This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6C:LMK6C 和 LMK00105原理图审阅

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105, LMK6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1329635/lmk6c-lmk6c-and-lmk00105-schematic-review

器件型号:LMK6C
主题中讨论的其他器件:LMK00105

您好!

TI 建议对 lmk00105使用外部晶体振荡器、而不是晶体。

这就是我将原理图从晶体更改为 lmk6c 的原因。

有人能检查一下我的原理图吗 ?有什么问题吗?或者我漏掉了?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您发送原理图、请参阅下面的反馈:

    由于 LMK6C 输出阻抗已经是50欧姆、因此可以移除 R257或将其替换为0欧姆电阻器  

    2.请确保 C211放置在靠近 LMK6C VCC 引脚的位置  

    3. LMK00105/VDDO 的每个 VDD 引脚都应在尽可能靠近器件引脚的位置上放置自己的旁路电容器、因此我建议为2.5V 电源轨额外添加2个100pF 电容器。  

    4. LMK00105输出端的22欧姆串联电阻(R19、R20、R231、R232)也不需要、因为输出阻抗为50欧姆。  

    除此之外、我觉得其他的一切都很好。  

    此致、  

    康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、抱歉这么晚才回复。

    1) 1)电阻器被移除

    2)非常靠近 lmk6c

    3) 3)我添加了另外两个电容器

    我有一些跟进问题:

    4) 4)我不需要害怕没有电阻器的反射? (我可能会修改电路图、但不是创建者)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果 LMK00105将驱动阻抗为50欧姆的布线或传输线路、则输出驱动器已经很好匹配、我认为反射不会是问题。 但是、如果布线阻抗大于50欧姆、则添加串联电阻器将有助于匹配并可以减少反射。 请参阅数据表的第8.1.2和8.2.1.1节、作为参考:  

    此致、  

    康纳