This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:不同频率范围的相位噪声

Guru**** 2815665 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1331065/lmx2592evm-phase-noise-for-different-range-of-frequency

器件型号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2592

大家好、

如果我的客户只想查看这个频率范围、能否帮助他们检查正确设置。

我了解评估 板上的环路滤波器是固定的。 那么、使用该电流环路滤波器。 如何实现最佳的相位噪声优化。

 

我的 VCO 输出为

(a) 3357Mhz,  

(b) 3817Mhz,

(c) 4117Mhz,

(d) 4257Mhz

(e) 4507 MHz,

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:  

    您是正确的、EVM 板上的环路滤波器是固定的。  
    请让客户参考 PLLatniumSim 来优化环路滤波器。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincente:

    谢谢。  

    您能否 帮助我确认 客户是否需要更改环路滤波器电路。 最好的组合是什么?

    例如、他们希望将晶体更改为200MHz (最大值)、并 更改 Loop filter Order (硬件组件更换)、以改善 相位噪声。

    因为当他们大致试用现有的 EVM 时、他们可以看到使用11ax 改善了相位噪声、但仍有一些差距。

     

    总共2项。

    (a)现有的 EVM 板、如何实现最佳噪声配置。

    (b)更改 EVM 硬件以实现更好的噪声比。

    此致、

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:  
    请让客户使用 PLLatinumSim。  
    这实际上取决于他们的要求。 他们是否有特定的指标、需要在特定的时间范围内达到这些指标? 它们是否关心带内噪声、 带外噪声(PLL/VCO 噪声 等?  
    我需要更多关于客户要求的信息才能提供建议。  

    这就是为什么我们始终要求客户使用 PLLatinumSim 计算最优环路滤波器值、因为我们通常不知道这些值需要什么。  

    一旦 客户获得其 环路滤波器的最佳 R/C 值、如果他们希望验证、他们会在 EVM 上更改。

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    谢谢。

    非常简单、1024QAM 需要35dB 及以上的 s/n 比率、 客户对其提供的频率有要求。 它们的带宽为20Mhz 和40Mhz。

    因此,只要它可以有一个良好的裕度约40dB S/N ,我认为它已经是好的。 它们的功率约为24dBm。

    您是否需要任何其他信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:  

    对于20 MHz 到40 MHz 范围、客户基本上只关注器件的本底噪声。 这不再依赖于环路滤波器。  

    例如、您可以更改电荷泵以更改 LP BW、并且您将看到 SNR 根本没有变化。  
    但 LMX2592仍满足 SNR 要求。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    抱歉、让我重新表述该问题。

    实际上、我要研究的 S/N 适用于 EVM、而不是我错过的载波噪声比 。  

    所以、您能帮助检查 客户是否在为20Mhz 和40MHz 的 BW 进行1024QAM 设计。  它们应该达到哪种相位噪声? 100Hz、1kHz、10kHz、1MHz 偏移示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:  
    如果是这种情况、他们在某些偏移条件下实现的相位噪声性能将取决于基准和环路滤波器。 如果它们的参考时钟非常干净、  


    请让客户使用 PLLatinumSim 来估算其配置中的相位噪声。  

    例如、  
    如果我使用三阶环路滤波器和30kHz LP BW 及~72相位裕度在3357 RFout 的条件下仿真200 MHz 输入、则会在所列偏移处产生以下相位噪声:  

    为了确保我们都在同一页面上、您能否再次说明客户请求的是什么? 我理解他们在询问某些偏移条件下器件的相位噪声-但我还是想确认一下。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:  

    (a)我可以向您确认、在进行仿真时、没有显示任何错误、但我更改 EVM 上的值、它会锁定到其他频率。  

    是由电荷泵还是回路过滤器造成的?

    (b)对于实际软件、电荷泵最大值为4.843mA。  因此、您的仿真最大为24.219mA。 我已选择了正确的器件 LMX2592。 因此、我不确定哪里出了问题。  

    (C)您能在这方面为我提供帮助吗? 如何具有最佳相位噪声以实现1024 QAM 的适当使用。 VCO 输出范围为3357至4527MHz。 2阶或3阶环路滤波器以及电荷泵电流是多少。    

    非常感谢

    勒罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leroy、  
    a. 您编辑的会导致此频移的值是什么? 您预期的频率是多少、您实际看到了什么?  
    b.右侧有一个电荷泵增益乘法器、因此可用的最高乘法器值为2.5 -> 4.843mA * 2.5 = 24.219mA
    C.当然。 在本例中、我们可以将 Kpd 设置为最大值、并将计算设置为"优化抖动"、并让 PLLatinumSim 计算最佳值、我也将其设置为二阶、对于从12kHz 到20MHz 的积分 BW、您的 RMS 抖动为~58fs。 C1/C2/R2的值如下所示。  

    客户在特定偏移条件下是否有任何特定的相位噪声要求? 是否需要针对特定的目标频带满足 RMS 抖动要求?  
    很遗憾、我不熟悉 QAM。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:  

    我认为我的 LMX 有一些问题(可能损坏)、收到它后我会尝试更换另一个新器件并重试。  

    感谢您的支持。