This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:提高 DAC38J84的输出时钟速度

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1340273/lmk04828-increasing-the-output-clock-speed-for-dac38j84

器件型号:LMK04828

您好!

我目前与 LMK 配合使用、使用的是 Abaco 的 FMC144卡。 虽然 DAC 理论上可以达到2.5GHz、但目前仍停留在其默认频率368.64 MHz 上。 我将使用 C++ API (由 Abaco 提供)以及 SPI 来访问和修改 LMK 和 DAC 的寄存器。

有人能提供有关如何使用提供的 C++ API 配置 DAC 以实现更高频率的指导或指导吗? 我们将非常感谢您提供任何见解。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    为了澄清这一点、您不会看到 LMK04828正在对 ADC 采样的采样频率发生了变化、对吗? 如果是、您能否发送您正在执行的.tcs 文件或寄存器转储/写入、以更好地了解您是如何对 LMK04828进行编程的。 此外、您在使用什么 ADC? 谢谢。

    此致!

    安德烈亚