This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:产品建议

Guru**** 2769255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1340200/tpl5010-product-recommendation

器件型号:TPL5010

您好!

请推荐看门狗芯片。  

温度-40°C 至125°C

低功耗35nA

电源1.8V-3.3V

复位引脚:输出低电平

复位时、需要一个 MOS 管将 MCU 断电

无需手动重置钥匙

该芯片连接到 MCU 的两个接口、即一个馈送接口和一个复位接口。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    请检查 TPL5010-Q1是否适合您的应用。