This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE72010:SPI 总线编程和格式

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE72010, CDCM6208, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1340778/cdce72010-spi-bus-programming-and-format

器件型号:CDCE72010
主题中讨论的其他器件: CDCM6208CDCE6214

您好!  

我希望将我的设计从使用 CDCE72010升级到分数 PLL (再增加一个输出)、并想知道您是否可以提供任何使用类似 SPI 总线和编程格式的组件。

具体思路是、我将尽可能多地重复使用 FPGA 和 C 固件(只需进行极少的修改)、并将精力集中在对新器件的电路板布局进行返工。 最好只是重新定义寄存器地址和位位置。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CDCM6208具有 SPI 功能和分数输出、因此非常适合。

    如果您愿意切换到 I2C、CDCE6214也可以提供您需要的功能。

    此致!

    CRIS