This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:输出到 LMX2694-SEP 正确的交流耦合终端

Guru**** 2949810 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111-SP, LMX2694-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1340191/cdclvp111-sp-output-to-lmx2694-sep-correct-ac-coupled-termination

器件型号:CDCLVP111-SP
主题中讨论的其他器件: LMX2694-SEP

LMX2694数据表要求在输入端实现交流端接、在端接电阻器的接收器侧应用电容。  根据 CDCLVP111-SP 数据表中的图7b、建议在驱动器侧使用的终端电阻器为150欧姆、但在该图中、交流耦合电容器位于传输线路的驱动器侧。 下面我有我的初始想法,如何终止每一边,但我想再次检查,这将是按预期工作,因为数字并不完全匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Spener、  
    CDCLVP111-SP 输出是开路发射极、因此适当的终止和偏置很重要。  

    您将需要上述^Ω、但在 Rx 附近使用交流耦合电容器- LMX2694-SEP 具有高阻态 CMOS 输入引脚。  
    您可以将50欧姆接地电阻器放置在耦合电容器前面。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、根据我在上面列出的图表、我在 RX 侧的交流耦合电容器前面使用了50欧姆端接电阻。 我想知道我的解决方案是否也可以在没有交流耦合电容器的情况下在驱动器侧工作、因为它们已经位于 RX 侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。  

    请记住、鉴于 CDC 输出为开路发射极、您仍需要偏置 CDC 输出、而这需要在交流耦合电容器之前完成。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我在驱动器侧是否仍需要150欧姆端接电阻? 而不是、因为它是在交流耦合电容器之前端接的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Spencer。

    LVPEVL 驱动器需要150Ω。 50Ω 终端位于接收器侧。 交流耦合是将 LVPECL 时钟连接到接收器的最简单方法。 LMX2694输入需要交流耦合。 因此、每个引脚有两个直流阻断电容器。