This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832 OSCin

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1338832/lmk04832-lmk04832-oscin

器件型号:LMK04832

如果可以输入到 OSCin 的电压范围和振荡器输出电压电平不同、我应该用电阻器分压吗? 时钟频率为10MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamami、

    进入 OSCin 的振荡器的输出电压电平是多少?

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 安德烈亚


    我计划使用的振荡器(TCXO)的输出为 LVCMOS 3.3V。
    该器件采用单端输出、输出频率为10MHz。

    还有一个正弦波输出削波的振荡器、其输出电平为1Vp-p。在这种情况下、我应该关心压摆率是否在所需的规格范围内、对吧?
    似乎可以选择一个 频率更高的振荡器。

    对于哪一种解决方案最好、我非常感谢。

    此致、

    玉见市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamami、

    具体取决于您要实现的目标。 您的任一选项都可以很好地工作、这主要取决于您对抖动的关注程度。 较慢的压摆率会导致性能下降、但不会影响 LMK04832的功能。 只需确保压摆率高于0.5V/ns。

    此外、我还看到 TCXO 一直用于 LMK04832的应用中。 因此、如果您担心由于波形而引起的问题(因为 Vpp 更小)、我会使用 TCXO。 希望这对您有所帮助。

    祝你好运!

    安德烈亚