This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:LMK05318B 的问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1341408/lmk05318b-questions-of-lmk05318b

器件型号:LMK05318B

尊敬的团队:

我 向客户推荐 LMK05318B 可通过可编程驱动器实现6组不同的频率输出。
我们有如下一些问题、您能为这些问题提供支持吗?


1.是否有单组122.88MHz 输出模型?
2.有80MHz 和122.88MHz 两种输出模式吗?
3.如何选择 TCXO? 有什么限制吗?

这款会怎么样?

e2e.ti.com/.../lmk04826-can-lmk04826-generate-122-88mhz-245-76mhz-using-20mhz-vcxo

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    1. "输出模型"是什么意思? TICSPRO 中提供了 LMK05318B 配置文件、可帮助客户规划频率并将寄存器设置可视化。
    2. LMK05318B 支持高达 2 通过 APLL1/VCO1和 APLL2/VCO2的频域。 更具体地说、APLL1可以生成可被 VCO1整数整除的频率(以2500MHz 为中心)、APLL2可以生成可被 VCO2整数除的任何频率(可在5500MHz 和6250MHz 之间调整)。 这意味着 LMK05318B 不支持80MHz 和122.88MHz。 我们较新的网络同步器 LMK5B33216支持高达 3 频域、并可同时输出80MHz 和122.88MHz。
    3. LMK05318B 不需要 VCXO。 TCXO 取决于系统的稳定性要求。 当输出锁定到 TCXO 时、输出与 TCXO 输入具有相同的 ppm 精度和稳定性。 如果稳定性无关紧要、可使用低成本 XO。

    此致、

    珍妮弗