This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:锁定时间

Guru**** 2914370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1338528/lmh1983-lock-time

器件型号:LMH1983

大家好、

我的客户提到在 ToF 调整后锁定 PLL 需要超过30秒。 这是正常行为吗?

已连接客户设置。

e2e.ti.com/.../LMH1983-settings.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的佐贺山:

    我认为是的、数据表具有以下说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung-san:

    在它们更改了初始化过程之后、锁定时间会变得更短。

    初始化过程如下

    1.上电

    2.软件复位: 0x05[7]= 0b1

    3.切换设置更改:0x09 [3:0]= 0010'b→ADDR 0x09 [3:0]= 0000'b (在旧版本数据表中的初始化过程)

    4. ToF 对齐模式设置更改:0x13[5:4]= 10'b→等待500ms (超过2个帧周期)→ADDR 0x13[5:4]= 11'b (当前版本数据表中的初始化过程)

    添加软件复位之前
    将电源关闭/打开设置为20次、并测量每次的锁定时间。
    锁定时间小于10秒:16次
    10到20秒:1次
    从20秒开始:3次

     添加软件复位之后
     设置电源关闭/开启30次、并测量每次锁定时间。
    锁定时间10秒或更短:30次

    上电后发出软件复位会缩短锁定时间的原因是什么?

    此致、

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的佐贺山:

    我不确定、数据表中没有提到上电复位电路。 也许软复位会将所有寄存器恢复为已知状态、从而改善锁定时间。