This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01000:1:2扇出缓冲器可用性

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01000, LMK1D1204, LMK1D2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1331900/lmk01000-1-2-fanout-buffer-availability

器件型号:LMK01000
主题中讨论的其他器件: LMK1D1204LMK1D2102

您好、TI 团队:

我正在搜索1:2扇出缓冲器(200 MHz 的最大输出频率)、该缓冲器接受单端50正弦波欧姆输入 OCXO、并分成两个差动方波(LVDS/LVPECL)输出

LMK01000 IC 具有如下所示的输入和输出要求。

但它有8个输出。 由于我的应用存在空间限制、因此我无法使用更大的应用。

您能否建议任何具有相同输入输出缓冲器配置的备选2输出 IC。

提前感谢、

萨克蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sakthi:

    根据您的要求、 LMK1D1204似乎 是您的最佳选择。 它接受通用输入(例如正弦波)并输出4个 LVDS 信号(请注意、它只能输出 LVDS 信号)。 请注意、它只能接受一个正弦波、而频率不是太低、所以如果您的系统运行在200MHz 上、您应该可以看到没有问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    祝你好运!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    感谢您的立即响应。 最大应用频率为200 MHz。

    但是、在使用正弦波输入时、LMK1D1204支持多大的最低频率?

    此致、
    萨克蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakthi,

    您的工作频率是多少? 您是否在向缓冲器馈送多个频率? 如果是、为什么? 我正在努力更好地了解您的应用、以便为您提供最好的支持。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    我计划将输入信号从 OCXO 馈送到缓冲器、也计划用于多频率应用。

    因此、我需要使用以下任何一个频率馈送输入

    10MHz、80 MHz、120MHz、150 MHz 和200 MHz。

    使用 OCXO 中的50欧姆正弦波时、您能否为时钟缓冲器 LMK1D1204提供最小和最大输入频率支持?

    此致、
    萨克蒂·布伦达哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    100 MHz 丢失了。 我还将使用100 MHz。

    此致、
    萨克蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sakthi:

    感谢您提供这些信息。 它可以接受高达直流、因此所有这些频率应该都没有问题。

    祝你好运!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    对于上述应用、我应该使用 LMK1D2102、而不是 LMK1D1204吗?

    此致、
    萨克蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sakthi:

    这个决定由 tp You 决定。 2102有两个输入和两个输出、 因此您可以使用一个 馈送到两个输出中的输入。 1204具有一个输入和4个输出、因此您可以将未使用的输出保持悬空状态。

    此致!

    安德烈亚