This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:LMX2491RTWR

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2491, LMX2430, LMX2571, LMX2485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1340908/lmx2491-lmx2491rtwr

器件型号:LMX2491
主题中讨论的其他器件: LMX2430LMX2571LMX2485E

什么限制了 LMX2491 Fin 输入的较低频率? 它可以在400MHz 下运行吗?

哪些 PLL IC 可以在更低的频率下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    N 分频确定最小输入频率。

    LMX2430、LMX2485E 和 LMX2571支持400MHz。