This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:动态更改分频器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1339165/lmk04826-dynamic-change-the-frequency-divider

器件型号:LMK04826

大家好、

客户的应用需要一些通道的两组时钟参数用于不同的功能、而另一个通道保留一组时钟参数、并且需要连续。

我想知道我们的 LMK04826是否支持在已输出状态下进行动态频率寄存器更改、而且在更改期间、所有未更改的时钟通道都保持原始设置输出、而又不会造成麻烦?

谢谢

此致

马美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mia、

    我明天会回到你的身边。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mia、

    可以在不干扰其他输出的情况下更改输出分频器。  必须在运行期间更改 VCO 频率将影响所有输出。  

    您的客户需要哪些具体功能?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    感谢您的回复、客户正在做一些前期研究工作、但现在想要分享最终应用。

    谢谢

    此致

    马美