This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204:以差分方式驱动的 SYSREFREQ 输入引脚的最大时钟频率额定值

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1341562/lmx1204-maximum-clock-frequency-rating-of-the-sysrefreq-input-pin-driving-differentially

器件型号:LMX1204

可输入到此器件的 SYSREFREQ 输入引脚的最大绝对输入频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    假设您指的是中继器模式、则最大 输入频率为100MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel、这回答了我的问题