This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:振荡器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1342522/lmx2572lp-oscillator

器件型号:LMX2572LP

我们计划在无线电中使用 LMX2572LP 作为本机振荡器。 所需的频率介于110MHz 到300MHz 之间、并且它应该能够根据无线电工作频率以1Hz 的分辨率进行调节。 该器件是否以1Hz 的分辨率满足频率范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ch:

    该器件具有32位 PLL 分母、VCO 处的分辨率为 FPD/PLL_DEN。 即使 FPD = 100MHz、分辨率也为 0.023283Hz。 分解输出会使这一分辨率更高。