This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:LMK04828BEVM 使用问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1342498/lmk04828bevm-lmk04828bevm-usage-problem

器件型号:LMK04828BEVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好

对于这个开发板、我们下载了 TICS Pro 软件、选择了 LMK04828B 芯片、插好连接器、把计算机连接到开发板、但不能一直连接。 您能帮助我们确认原因吗、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    yianjiao、您好!

    那么您需要将 USB 的固件更新为"ANY"。 在较短一侧的 USB2ANY 上、应该有一个小孔。 当 USB2ANY 未连接到计算机时、抓住一个尖锐的物体并按下该按钮、同时按下按钮、将 USB2ANY 连接到计算机。 之后、按照屏幕上的提示操作。 这应该能解决您的问题、并且不会再次(或偶尔)弹出屏幕。

    此致!

    安德烈亚