This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:LP-MSPM0G3507

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1341891/lp-mspm0g3507-lp-mspm0g3507

器件型号:LP-MSPM0G3507

您好!

我目前正面临一个奇怪的问题。 我已配置 MCLK、以便 MCLK 从 LFCLK 以32.768kHz 的频率运行。 我在 Keil 中完成了此操作、只能将程序加载到微控制器一次。 第二次编译器抛出错误、该错误(无法访问内存(@oxe000edfc、Write、Acc Size:4 Byte))。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这与低功耗策略有关、因为在 Code Composer Studio 中将其更改为 SLEEP1会导致 Keil 中出现相同的行为、但为什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我刚刚尝试将 MCLK 切换为使用 LFCLK、也就是使用 LFOSC、但在我的器件上看不到这种行为。 我还在器件上启用了 SLEEP1、但我没有看到此错误出现。 除了切换时钟之外、您的代码还做什么? 我使用了一个简单的 GPIO 切换示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    这似乎是为 Keil 安装的 CMSIS 包存在的问题。 我们计划在大约一周的时间内对此进行更新。 在您能够使用该更新后、我们预计此问题会消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白。 非常感谢您提供的支持