This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110-Q1:关于计时器精度:1%(典型值)问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000, BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1339368/tpl5110-q1-about-timer-accuracy-1-typical-issue

器件型号:TPL5110-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ32000BQ32002

您好、支持团队

对于计时器精度 ppm、我们是否有不同的温度?  (-40到85度)、(85到105度)、(105到125度)

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    这是一款旧产品、除了数据表、我没有其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持团队

    您是否可以推荐一个满足以下规格的 RTC:+/-3 PPM 时为-40至85摄氏度、+/-8 PPM 时为85至105摄氏度、+/-50至80 PPM 时为105至125摄氏度?

    谢谢。

    此致、

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    准确度取决于晶体、您需要挑选具有所需稳定性的晶体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持团队

    建议在 RTC 中使用哪种频率的 TCXO?

    谢谢。

    此致、

    马尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    RTC 通常使用32.768kHz 晶振。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我能否使用32.768kHz TCXO 或仅使用32.768kHz 晶体

    谢谢。

    此致、

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们的 RTC、BQ32000和 BQ32002使用晶体。  

    实际上、32.768kHz TCXO 不是常见器件、只有 SiTime 有产品、但它是 MEMS、不基于晶体。