This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:完全辅助校准问题

Guru**** 2749735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1343316/lmx2595-full-assist-calibration-question

器件型号:LMX2595

在执行完全辅助校准时、我们可以强制 VCO 内核与表6保持一致、然后查询器件以确定命令的每个频率的校准电容和 ISET 吗? 例如、以10MHz 步长将 VCO1中的 CAP 和 ISET 从7500更改为8590MHz、以8600更改为9790中的 VCO2等。  

我们是否可以忽略该注意事项、并强制12.0至12.1GHz 可以使用 VCO5而不是 VCO4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们无法对每个器件使用相同的 LUT、因为每个 VCO 内核的 VCO 范围因器件而异。

    LUT 应在生产中创建、每个板载器件应具有其自己的 LUT。 使用建议的 VCO 校准设置进行无辅助校准、以创建 LUT。

    有关详细信息、请参阅以下应用手册。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snaa336