This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B-Q1:通过单个缓冲器 IC 实现缓冲器 IC 时钟引脚输入连接和不同的电压电平输出

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1338457/lmk00804b-q1-buffer-ic-clock-pins-input-connections-and-different-voltage-level-output-realization-from-single-buffer-ic

器件型号:LMK00804B-Q1
主题中讨论的其他器件:LMK00804BLMK04828

您好!

我有三个关于 LMK00804B 的问题。

我一直使用以下电路从25MHz TCXO (输出阻抗200ohm 典型值)向 LMK00804B 提供输入。

1.能否将输出阻抗为200欧姆的 TCXO (LVCMOS)输出直接连接到 LMK00804B LVCMOS_CLK 输入(引脚8)、如下所示? 考虑到驱动器和传输线路阻抗将是不同的?  

2还是我可以将4:1降压平衡-非平衡变压器连接到 TCXO (LVCMOS)的输出端、平衡-非平衡变压器平衡输出(差动)连接到 LMK00804B 缓冲器 CLK_P 和 CLK_N 输入(引脚5和引脚6)、如下所示?   

或者、我应该使用数据表(如下所示)中给出的平衡-非平衡变压器引脚1输出处的戴维南端接电路、并将平衡-非平衡变压器的引脚2和3连接到 GND?

3.我需要有2个缓冲 CLK 输出、一个用于1.8V DSP 内核 CLK、另一个用于 LMK04828 TI 时钟合成器的3.3V 时钟输入。 我能否 从同一 LMK00804B 缓冲器 IC 获得2个不同电平(1.8V 和3.3V)输出、或者我必须使用2个 LMK00804B 缓冲器 IC 来提供这两个时钟输入?

谢谢!

阿尔沙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arshad:

    我会在本周结束之前回复您。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arshad:

    Unknown 说:
    1. 我能否将输出阻抗为200欧姆的 TCXO (LVCMOS)输出直接连接到 LMK00804B LVCMOS_CLK 输入(引脚8)、如下所示? 考虑到驱动器和传输线路阻抗将是不同的?  [/报价]

    在您确保将 TCXO 的内部电阻和外部电阻器(如果需要)累加在一起时、应该没有问题50Ω。

    [报价 userid="599036" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1338457/lmk00804b-q1-buffer-ic-clock-pins-input-connections-and-different-voltage-level-output-realization-from-single-buffer-ic "]或者我应该使用数据表中提供的戴维南终端电路(如下所示),在平衡-非平衡变压器引脚1的输出端,并将平衡-非平衡变压器的引脚2和3连接至 GND?

    仅当输入 LVCMOS 驱动器处于三态条件时才需要该图。 如果不需要、则不需要该拓扑。 但是、如果您选择使用该拓扑、则也不需要平衡-非平衡变压器。 只需要显示的电容器和电阻器。

    Unknown 说:
    3. 我需要有2个缓冲 CLK 输出、一个用于1.8V DSP 内核 CLK、另一个用于向 LMK04828 TI 时钟合成器提供3.3V 时钟输入。 我可以 从同一 LMK00804B 缓冲器 IC 获得2个不同电平(1.8V 和3.3V)的输出吗?或者我必须使用2个 LMK00804B 缓冲器 IC 来提供这两个时钟输入吗?

    遗憾的是、该部件无法正常工作、因为它会将其输出电源轨组合到所有输出。 希望这对您有所帮助!

    祝你好运!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    此致、
    阿尔沙德