This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:开关配置的时序估算

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1340674/lmk03328-timing-estimate-to-switch-configuration

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好!

在我的应用中、有2个输入时钟、在任何给定的时间只有一个处于运行状态、还有2个始终处于运行状态的不同输出时钟。

我需要尽可能快地在输入时钟之间切换。

-假定抖动要求宽松。 因此、PLL 带宽可以更高以减少锁定时间。 您能否评论一个数量级的锁定时间? 我知道这取决于许多参数、但我需要一些输入来进行可行性分析。

-我可以在 ROM 中存储2个配置并在这些配置之间切换,或者通过 I2C 进行必要的最小调整。 您能评论一下这两种解决方案的时间预算吗?

- PLL 将需要一些复位来校准内部 VCO 在切换配置时,您能评论一下此复位的时间预算吗?

非常感谢您的意见!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在工作台上看一下,并在 EOD 星期三返回给您。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果两个输入频率相同(在2000ppm 内)、则可以实现以下内容:

    若要切换所使用的基准、必须将 R50写入:

    为了使用最少的 I2C 事务、锁定时间可以大约为1-2 us、具体取决于通信速度。 USB2ANY 用于该测试、会占用大量时间。

    如果两个输入频率不同、则必须将新配置重新写入器件、并且必须重新校准 VCO:

    若要重写所有寄存器、锁定时间可以为 ms 级、同样取决于通信速度以及两种配置的不同程度。 这部分时间大部分时间用于重新校准 PLL [见下面141页的图像]。  假设您正在使用 LMK03328中的两个 PLL、您可能还需要为 PLL2添加校准时间。

    VCO 校准时间在数据表中列出[见141页的下图]。 假设您正在使用 LMK03328中的两个 PLL、您还必须留出 VCO2校准时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!