This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:解锁问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1341857/lmx2820-the-unlock-issue

器件型号:LMX2820

您好!

   我使用 LMX2820以2MHz 步长将信号从7000MHz 输出到13200MHz。 我对它进行了几次测试、偶尔  出现解锁问题(R74的第15-14位是0x3、而不是0x2)、分别是11310和12652MHz。 LMX2820初始化配置 如下所示、 不使用 Instcal 模式。 在更改频率时、只有几个寄存器0x26、0x27、0x2a、0x2b、0x4e 0x24被修改。 请帮助检查解锁的原因。

写入0x00、0x6432
写入0x00、0x6430
写入0x7A、0x0000
写入0x79、0x0000
写入0x78 0x0000
写入0x77、0x0000
写入0x76、0x0000
写入0x75、0x0000
写入0x74、0x0000
写入0x73、0x0000
写入0x72、0x0000
写入0x71、0x0000
写入0x70、0xFFFF
写入0x6f、0x0000
写入0x6E、0x001F
写入0x6D、0x0000
写入0x6C、0x0000
写入0x6B、0x0000
写入0x6A、0x0000
写入0x69、0x000A
写入0x68、0x0014
写入0x67、0x0014
写入0x66、0x0028
写入0x65、0x03E8
写入0x64、0x0533
写入0x63、0x19B9
写入0x62、0x1C80
写入0x61、0x0000
写入0x60、0x17F8
写入0x5F、0x0000
写入0x5E、0x0000
写入0x5D、0x1000
写入0x5C、0x0000
写入0x5B、0x0000
写入0x5A、0x0000
写入0x59、0x0000
写入0x58、0x03FF
写入0x57、0xFF00
写入0x56、0x0040
写入0x55、0x0000
写入0x54、0x0040
写入0x53、0x0F00
写入0x52、0x0000
写入0x51、0x0000
写入0x50、0x0100
写入0x4F、0x0008
写入0x4E、0x0001
写入0x4D、0x0608
写入0x4C、0x0000
写入0x4B、0x0000
写入0x4A、0x0000
写入0x49、0x0000
写入0x48、0x0000
写入0x47、0x0000
写入0x46、0x00FE
写入0x45、0x0011
写入0x44、0x0020
写入0x43、0x1000
写入0x42、0x003F
写入0x41、0x0000
写入0x40、0x0080
写入0x3F、0xC350
写入0x3E、0x0000
写入0x3D、0x03E8
写入0x3C、0x01F4
写入0x3B、0x1388
写入0x3A、0x0000
写入0x39、0x0001
写入0x38、0x0001
写入0x37、0x0002
写入0x36、0x0000
写入0x35、0x0000
写入0x34、0x0000
写入0x33、0x203F
写入0x32、0x0080
写入0x31、0x0000
写入0x30 0x4180
写入0x2F、0x0300
写入0x2E、0x0300
写入0x2D、0x487F
写入0x2C、0x7DBF
写入0x2B、0x0032
写入0x2A、0x0000
写入0x29、0x0000
写入0x28、0x0000
写入0x27、0x00c8
写入0x26、0x0000
写入0x25、0x0500
写入0x24、0x001C
写入0x23、0x3100
写入0x22、0x0010
写入0x21、0x0000
写入0x20、0x1001
写入0x1F、0x0401
写入0x1E、0xB18C
写入0x1D、0x318C
写入0x1C、0x0639
写入0x1B、0x8001
写入0x1A、0x0DB0
写入0x19、0x0624
写入0x18、0x0E34
写入0x17、0x1102
写入0x16、0xE2BF
写入0x15、0x1C64
写入0x14、0x272C
写入0x13、0x2120
写入0x12、0x0000
写入0x11、0x15C0
写入0x10、0x171C
写入0x0F、0x2001
写入0x0E、0x3001
写入0x0D、0x0038
写入0x0C、0x0408
写入0x0B、0x0612
写入0x0A、0x0000
写入0x09、0x0005
写入0x08、0xC802
写入0x07、0x0000
写入0x06、0x0A43
写入0x05、0x0032
写入0x04、0x4204
写入0x03、0x0041
写入0x02、0x8FFE
写入0x01、0x57A0
写入0x00、0x6430

等待10ms 以使内部 LDO 上电。

写入0x00、0x6430

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供更改频率的编程序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noel、

        感谢您的快速回复。

         改变频率的编程序列  是0x20、0x26、0x27、0x4E、0x2B、0x2A、0x24、0x00。

        此外、在无辅助模式下、 我是否需要配置 VCO_SEL、 VCO_CAPCTRL? 我目前没有配置该寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您没有启用倍频器校准位 DBLR_CAL_EN。  11310和12652MHz 要求使用 VCO 倍压器、我们需要设置 DBLR_CAL_EN = 1。  

    在"无辅助"模式下、您可以使用 TICS Pro 默认设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

         DBLR_CAL_EN 已启用。  当输出频率小于11300MHz 时、R0=0X6430;当输出频率大于11300MHz 时、R0=6470。

           如果有任何其他问题、请帮助查看。 或者我必须使用 instcal 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试在11310和12652MHz 之间切换输出、到目前为止、我没有看到解锁。 这是.tcs 文件。

    e2e.ti.com/.../lmx2820e2e.tcs

    扫描频率的速度有多快?  

    BTW、如果 PLL_DEN 在所有频率下相同、则无需在频率切换期间再次对其进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

            我 在 2MHz 步骤中从7000扫描到13200MHz。  更新频率周期大约为10ms、我 有两种频率步进模式、即2MHz 和10MHz。 我将尝试在每种模式开始时修复 PLL_DEN、而不是每个频率重新配置 PLL_DEN。