This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:XOin-用于 XOin+的单端输入

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1343466/lmh1983-xoin--for-single-end-input-to-xoin

器件型号:LMH1983

您好!

当 LVCMOS 单端输入到 XOIN 时、数据表指出使用0.1uF 旁路电容器将 XOIN-偏置到1/2 Vs。 随后是8.2功能方框图。 不过、图3.3是不同的。 XOIN-不偏置到1/2 Vs。 为什么?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在美国度假时不在办公室。 请预计周一之前回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    该应用电路来自 EVM 的原理图。  

    EVM 使用到 XOin-引脚的1.25V 偏置电压。

    1.65V 或1.25V、两者都很好、不会产生任何性能差异。