This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:如何将 LVDS 输出端接到具有内部100 Ω 端接的 FPGA LVDS 输入引脚?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1343625/lmk04832-sp-how-to-terminate-lvds-output-to-fpga-lvds-input-pins-having-internal-100ohms-termination

器件型号:LMK04832-SP
主题中讨论的其他器件:LMK04828

您好!

当将 LMK04832-SP LVDS 差分输出连接到具有内部100欧姆端接电阻以及交流耦合的 FPGA 差分 LVDS 输入时、需要使用560om 来关闭输出引脚、以提供直流路径、如 LMK04828数据表中的图31? 或者 LMK04832-SP 不需要它?


此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在美国度假时不在办公室。 请预计周一之前回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    K. Hirano,

    否、LMK04832-SP LVDS 输出不需要560 Ω 电阻器。  将输出交流耦合到内部100 Ω FPGA 连接应正确。  请注意、您应 将电容器放置在靠近 LMK04832-SP 输出的位置、以最大程度地减少它们将出现的阻抗不连续性造成的反射。   

    为 LMK04828提供560 Ω 电阻器、因为该特定器件上的输出驱动器受益于具有直流接地路径。   

    此致、

    将会