This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:当 OUT4关断时 OUT0关断

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1343803/cdce6214-out0-shutting-down-when-out4-is-shut-down

器件型号:CDCE6214

将 OUT4断电时、OUT0似乎也已断电。 这独立于 TICS Pro 中的电压使能设置。 选择 OUT4为断电状态时、TICS Pro 不会指示 OUT0也已断电。 似乎存在我们缺失的设置、在测试过程中、我们发现关断 OUT4也会关断我们使用的主50MHz OUT0。

我需要对此进行记录、以确保我们将来不会遇到此问题、因为我们计划仅使用2个或3个输出(除了 OUT0)。 我是否可以获得预计会出现此行为的确认? 数据表中似乎没有表明 OUT4的电源也连接到 OUT0的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还应添加一点、即寄存器映射文档并未明确指出 OUT0 LDO、但它 确实 说明了 OUT1-4的寄存器设置、因此即使在寄存器映射中、也没有迹象表明当 OUT4断电时会发生关闭 OUT0的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clayton,

    OUT0通道由驱动 OUT4通道的同一 LDO 供电。 这种行为是预期行为。 请参阅下面的数据表:

    Y0文本已过时(Yx 稍后更改为 OUTx)、我们将在下一个数据表修订版中更新此内容。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    这是否意味着 OUT3断电也会切断 OUT0的电源? 基于前两个智能剪切、这就是我所假设的。 这是我指的寄存器 R4中的"断电"操作。

    我想也许我对于 Ch4_PD/ch3_PD 位以及它们与 VDDO_34相关的事宜仍然感到有些模糊。 如果我将0x4位7 CH3或4_PD 更改为"1"、那么除了降低 VDDO_34的负载外、我不希望这会对 VDDO_34产生任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clayton,

    如果未提供 VDDO_34、则 OUT0将不会运行。

    软件断电只由 CH4 POWERDOWN 位控制、而不是 CH3位。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的意见、我们将调整设计、使其不会断电 OUT4以保持 OUT0处于活动状态。 谢谢你。