This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:使用 MASH 种子的杂散水平随着功率循环或基准信号开/关而变化

Guru**** 2591350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1343788/lmx2820-spur-level-using-mash-seed-varies-with-power-cycles-or-reference-signal-on-off

器件型号:LMX2820

尊敬的先生:

我将使用 MASH 种子来降低杂散水平。 它可以正常工作、但只要进行下电上电或开启/关闭基准信号、杂散电平就会改变。  是否有办法锁定 种子寄存器值?

非常感谢您的友好帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!

    遗憾的是、在下电上电后无法保留设置、实际上、下电上电将触发 POR、因此将所有寄存器重置为器件默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢快速响应。

    下电上电后、寄存器将重新编程为相同的值。 为什么杂散电平在每个下电上电时不断变化?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!

    复位后、寄存器复位为器件默认值、而不是最后写入的值。