This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:LMX2572LP 的 OSCin (单端输入缓冲器)的输入电平

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1343867/lmx2572lp-input-level-of-oscin-single-ended-input-buffer-of-lmx2572lp

器件型号:LMX2572LP

我想确认 LMX2572LP 的 OSCin (单端输入缓冲器)的输入电平。
在目录中、OSCin 输入电压列为最小值:0.3到最大值:3.6V。
假设这个值是图154中的 Vp-p 是安全的吗?
如果阻抗为50Ω、是否可以安全地假设 Min:-6.48dBm 至 max:15.11dBm?

此致、
横内明彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yokouchi-San:

    请参见下面的 Voscin 定义。  

    您的 dBm 值正确。

    请注意、输入阻抗为高阻态、对于50Ω 系统、我们需要添加一个50Ω 分流电阻器或启用内部端接、 IPBUF_TERM = 1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的确认。

    如果我将 IPBUF_TERM 设置为1、如果不在评估板的 R25或 R30上安装51Ω、是否可以正常工作?
    顺便说一下、我想将10MHz 输入到 OSCINP (引脚8)、可以吗?
    此外、我是否应该在输入电平时考虑到它在 IC 内会下降3dB?

    此致、
    横内明彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yokouchi-San:

    正确、如果您使  IPBUF_TERM = 1、则不需要 R25。 在单端输入模式下、IPBUF_TYPE = 1、OSCin*引脚被忽略、因此我们可以保持 R30。  

    例如、如果50Ω 源为1V、则 OSCIN 引脚处的电压为1V:

    - IPBUF_TERM = 1、R25被删除

    - IPBUF_TERM = 0、R25已填充

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的确认。
    我懂了。