主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G123
您好!
TLC555是否可用于输出脉冲持续时间为0.5us 的单稳模式?
持续时间是否有最短限制?
如果在0.5us 内不可用、是否有任何其他可用的器件型号?
数据表中的图11显示了1us 至10s 的持续时间范围。
例如、为了实现0.5us 的持续时间、可以使用0.001uF 的电容器和0.5k Ω 的电阻器、但这有点偏离了图中。
此致、
凯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TLC555是否可用于输出脉冲持续时间为0.5us 的单稳模式?
持续时间是否有最短限制?
如果在0.5us 内不可用、是否有任何其他可用的器件型号?
数据表中的图11显示了1us 至10s 的持续时间范围。
例如、为了实现0.5us 的持续时间、可以使用0.001uF 的电容器和0.5k Ω 的电阻器、但这有点偏离了图中。
此致、
凯
尊敬的 Kei:
您可能引用了 TLC555数据表的先前修订版。从第13页开始:"当触发器接地时、比较器存储时间可以长达1 µs、这会将最小单稳脉冲持续时间限制为1 µs。"
此致、
亚历克斯
嗨、Kei:
遗憾的是、所有555计时器均不符合此要求。 下表显示了不同555器件的各种最小输出脉冲宽度。
此致、
克里斯·费瑟斯通
尊敬的 Kei:
如下面以及数据表的第6.11节所示。 使用足够小的电阻器和电容器时、预期电流不到1us。
要计算您的确切脉冲宽度、请参阅 [PDF]如何确定单稳态多谐振荡器的输出脉冲宽度和"K"值?
此致、
欧文