This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:单稳模式下的最小输出脉冲持续时间

Guru**** 2896180 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555, SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1342832/tlc555-minimum-output-pulse-duration-in-monostable-mode

器件型号:TLC555
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G123

您好!

TLC555是否可用于输出脉冲持续时间为0.5us 的单稳模式?
持续时间是否有最短限制?
如果在0.5us 内不可用、是否有任何其他可用的器件型号?

数据表中的图11显示了1us 至10s 的持续时间范围。
例如、为了实现0.5us 的持续时间、可以使用0.001uF 的电容器和0.5k Ω 的电阻器、但这有点偏离了图中。

此致、