This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:支持 AECQ100的计时器 IC

Guru**** 2767645 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1344248/ne555-timer-ic-supporting-aecq100

器件型号:NE555
主题中讨论的其他器件:TLC555-Q1

大家好、

是否有任何由 AECQ100认证的计时器 IC 符合以下要求?

[要求]

保持高电平输出、持续由输入边沿触发"可调时间"。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

     TLC555-Q1 符合  AECQ100标准、应能提供您所需的行为。  关于可调输出长度、有哪些时序要求(最小和最大输出脉冲持续时间)?

    不过、 触发器输入是电平敏感且低电平有效 而不是边缘敏感和活动高电平。 从您的图中可以看出、电平触发器应该不是问题。

    使用 TLC555-Q1满足您的设计要求:

    • 则该器件将用于单稳模式。

    • 需要使用逻辑逆变器反转输入信号。 (与 SN74LVC1GU04类似)

    • 在单稳模式下、输出脉冲宽度由 RA 和 C 形成的 RC 时间常数控制。要调整脉冲宽度、可以使用电位器来代替 RA。  

    此致、

    亚历克斯