This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:时钟与放大器;计时论坛

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1344350/tlc555-q1-clock-timing-forum

器件型号:TLC555-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC555

TLC555QDR 的 Sch 审核。

请回复 chen.yuhsieh@doordash.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    TLC555QDRQ1是汽车级器件、而 TLC555QDR 是标准级器件。

    功能是相同的、但 TLC555QDRQ1规范针对 汽车应用进行了表征/符合标准。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以给您发送一份用于查看的课程吗? 这不仅仅是标称计数器应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    我可以为您的 TLC555计时器应用提供原理图审阅。

    您可以将原理图发布在此处、 我可以进行审阅。 或者、如果您不希望您的原理图出现在公共论坛上、可以通过 E2E 将其私下发送给我。 我已向您发送了一份 E2E 好友请求、一旦您接受、我们便可直接向您发送消息。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过专用 E2E 发送。