This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: OPT3001EVM, LMX2592EVM, LMX2582EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1338819/lmx2592evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他器件:OPT3001EVM、、 LMX2582EVM

您好

请提供此产品的 CE/EU 符合性声明。

产品带有 CE 标志、但是、本产品 TI 上显示的 CE/EU 符合性声明是指完全不同的部分、 OPT3001EVM 而不是针对此产品  LMX2592EVM

请参阅此处: LMX2592EVM EU 符合性声明(DoC)(修订版 A)

请提供 LMX2592EVM 的 CE/EU 符合性声明

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    下面是正确的 DOC。

    e2e.ti.com/.../sszq119.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel

    CE/EU DOC 仅确认符合 CE 指令:EMC 2014/30/EU。 但并不确认符合 RoHS 标准。
    该产品是否以某种方式超出 RoHS 指令的范围?

    如果 RoHS 适用于产品、我们还需要 CE/EU DOC、以确认符合 CE 指令:RoHS 2011/65/EU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    与 LMX2582EVM 一样(相同的 PCB 布局和组件、只是不同的 IC)、它符合 RoHS 标准。 您能否使用 LMX2582EVM 的 DOC?

    我已将此 DOC 问题报告给 TI 相应的团队、有更新时通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel

    感谢您通知我们 LMX2582EVM 符合 RoHS 标准。 很遗憾、我们无法使用 EU DOC  LMX2582EVM 作为 LMX2592EVM 符合 RoHS 标准的证据。  

    法律上、对于带有 CE 标志的产品、制造商必须起草 CE/EU 符合性声明、确认遵守所有适用的 CE 指令。 因此、我们需要 CE/EU 声明(SKU LMX2592EVM )并确认符合 RoHS。 (这是所有 CE 指令中表示的义务之一)

    此义务在 RoHS 指令中有详细说明-您可以参阅 RoHS 指令2011/65/EU 的第7.c 条、在"制造商的义务"下 (访问 现已问世)  

    申请原因:  

    CE 指令要求带有 CE 标志的产品的进口商在将这些产品投放到欧盟市场时、在其记录中保存一份 CE/EU 符合性声明的副本、并且当我们、美国贸泽将产品提供给欧盟时、我们是记录的进口商。  请参阅 RoHS 指令2011/65/EU 的第9.g 条中的"进口商的义务"。

    请提供更新的 CE/EU DOC、该 DOC 不仅确认符合 EMC 2014/30/EU 的要求、还确认符合 SKU LMX2592EVM 的 RoHS 2011/65/EU 的要求。

    我提前非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我将申请获取更新的 DOC、这需要一周的时间才能完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noel、好的、一旦它可用、我就会听到您的回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您、请保持关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    更新的 DOC 现已在 TI.com 中提供。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sszq119

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,谢谢。 现在关闭该查询。